请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS0714 主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
一段时间以来,扫描仪解析器一直无法在单击引用方面考虑枚举标注的20 %。
现在,代码编写器出现了一个严重问题,即无法构建代码库(已定义但失败的随机枚举)。 当我们加载另一个工作区时,问题消失了(一段时间)。 此问题发生在多个开发站,似乎是食脂/代码编写器的系统问题。
如何阻止这一问题? BTW: 清理建筑没有帮助。
在构建工件的某个位置似乎有一个“缓存”,而这些工件没有得到正确的清理?
注: 版本:7.2 .0.0.0013万