This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:使用CCS CLI构建项目的所有可用构建配置

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/631966/ccs-ccstudio-building-all-available-build-configurations-of-a-project-using-ccs-cli

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

是否有一个选项可以在不使用CLI指定配置名称的情况下为项目构建所有可用的构建配置?

CCS GUI支持此功能。  为什么CLI中不提供此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Naresh,
    目前尚不支持此功能。 已为此提交增强请求。 跟踪编号:CCSEIDE-3057

    目前没有关于何时执行的时间表。

    谢谢
    KI