This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:Windows10支持

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642799/ccs-msp430fr5994-windows10-support

部件号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我们有一些关于Windows10版CCS的问题。

请问您能回答以下问题吗?

Windows10,CBB和LTSB有两个版本。

问题1:TI CCS是否支持这两个版本?

我们听说,Windows10的主要更新将于每年4月和10月分发。
问题2-1。 您是否计划在重大更新后确认Code Composer Studio的运行?
问题2 - 2。 如果在操作检查后确认问题,是否提供了修复程序?

此致,

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以告诉大家,每半年一次的渠道将取代当前分行(CB)和当前分行(CBB)。
    technet.microsoft.com/.../release-info.aspx

    问题1:TI CCS是否支持这两个版本?

    答:CCS支持所有版本。 但是,我们不会测试这些分支的每一个组合以及版本(家庭版,专业版,企业版)。

    问题2-1。 您是否计划在重大更新后确认Code Composer Studio的运行?
    问题2 - 2。 如果在操作检查后确认问题,是否提供了修复程序?

    答:我们每季度发布一次Code Composer Studio。 这些版本针对Windows,Linux和MacOS当前可用的版本进行了验证。 如果Windows 10更新在两个版本之间中断了Code Composer Studio,则根据下一个版本之前的时间范围,我们将提供一个修补程序来解决此问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,John-San,
    感谢您的及时回复。

    此致,
    ay0689