This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS/TMS320F2.8335万

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/644408/ccs-tms320f28335-ccs-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

哈洛

我使用Matlab/Simulink生成CCS项目。 要在运行Matlab生成的代码时查看CPU负载,我想使用RTOS分析器。

要配置此配置并启用UIA,我需要Projekt中有一个“应用程序的配置文件(*,cfg)”。 Matlab生成的projktdone没有这样的文件。

如何将此类文件添加到Matlab生成的Projekt (普通CCS- Projekt)中,以执行RTOS分析器的设置?

如果我要启动负载分析(工具-> RTOS分析器->负载分析),我会收到以下错误。

此错误是否与不存在 的(*,cfg)文件相关,并在 解决第一 个问题后得到解决?

如果没有,如何指定自定义UIA配置?

软件信息:

版本: CCS 7.3 .........0

              Matlab2017b

              Windows 8

非常感谢

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Florian,

    添加UIA并不能为您解决这一问题。 UIA实际上只是用于传输信息。 您的应用程序不是基于SYS/BIOS或TI-RTOS,因此CPU负载信息将不存在以进行传输。

    如果Matlab/Simulink为您提供了生成使用SYS/BIOS或TI-RTOS的项目的选项,则可以这样做。

    此致,
    John