This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Windows 7的Uniflash 3.4 命令行界面

Guru**** 2611725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/643201/uniflash-3-4-command-line-interface-for-windows-7

主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

我尝试在Windows 7下使用Uniflash 3.4 命令行界面。   我的器件是TMS3202.8377万D。 我的JTAG编程器是TI XDS100V2。

在GUI中,uniflash应用程序工作正常。 我可以对设备进行编程。

问题是Uniflash程序不接受任何命令行参数。 即使是在uniflash目录中提供的I示例中的简单命令行参数(如Unflash -help)也完全不响应。uniflash应用程序出现,GUI响应手动鼠标单击等。 但它不会 响应 任何命令行参数。  

REM 1. 显示帮助信息的示例
uniflash -help

示例:启用日志记录, 执行闪存操作
C:\ti\uniflash 3.4 \eclipse\uniflash -log myLog.xml -CCXML JRob_Uniflash _11_20_revA.ccXML -program

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:
    如果尝试使用UniFlash命令行界面,则应在<UNIFLASH3 install DIR>\CCS_BASE\scripting\Examples\uniflas\cmdline中调用uniflash批处理

    有关详细信息,请参阅该目录中的uniFlash_ReadMe.txt文件。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它似乎必须从标识的目录执行。 似乎我们确实在执行执行执行命令行操作的Java脚本文件。 您是否可以指导我查看描述此问题的文档以及要求。例如,我是否可以将Java脚本移到另一个目录并从该目录执行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您基本上是在调用一个启动DSS脚本的批处理文件。 Uniflash命令行实用程序实质上是一组DSS脚本:
    dev.ti.com/.../

    有关Uniflash v3命令行的更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v3_Quick_Start_Guide

    通过查看批处理文件和脚本,它们可能不是像现在那样便可移植。

    谢谢
    KI