This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDX570LC43HDK:编译器Babel

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/643214/compiler-tmdx570lc43hdk-compilers-babel

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我使用3种不同的开发PC,

其中2个使用Windows 10和CCSV7

其中一个是Ubuntu 17.04 上的CCSV6

我不清楚为什么在3环境中看到不同的编译器版本,

现在我在CCSV7 windows 10中有一个使用v 16.9 的项目,当我在Ubuntu CCSV6中更新编译器时,该项目似乎不可用。

有一个指南可以帮助您了解哪些编译器可用于哪个CCS版本以及哪个OS?

谢谢

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS使用的CCS和C/C++编译器按独立时间表发布。  当CCS发布时,它通常会附带当时可用的最新编译器。   

    您可以仅在CCS中更新编译器。  有关详细信息,请参阅 文章Projects and Build Handbook for CCS(CCS项目和构建手册)中的Changing Compiler Versions (更改编译器版本)部分。

    谢谢,此致,

    -George