This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS:CCSv7安装失败-无法在Ubuntu 16.04 上找到libc6-i386

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630864/ccs-ccstudio-ccs-ccsv7-installation-fail---unable-to-locate-libc6-i386-on-ubuntu-16-04

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

在我的计算机上安装CCSv7 (Ubuntu 16.04 ............................................1 LTS)时,安装程序失败,并显示以下消息

无法找到继续安装所需的32位系统库:

libc6-i386

我安装了该库并验证它已安装(见下文),但仍然看到相同的失败消息。 我还尝试重新启动系统,但仍然看到故障。

dpkg --list | grep libc6.
II libc6:AMD64 2.23                               -0ubuntu9                                              AMD64       GNU C库:共享库
II libc6:i386                                                                                      GNU-0ubuntu9 i386 2.23 C库:共享库
II libc6-dbg:amd64                           gnu-0ubuntu9 2.23                                                     C库:分离调试符号
II libc6-dev:amd64                                                                                gnu-0ubuntu9 2.23 C库:开发库和头文件
II libc6-dev-i386                            AMD64/0ubuntu9 2.23                                                     GNU C库:适用于AMD64的32位开发库
II libc6-dev-x32                             AMD64/0ubuntu9 2.23                                                     GNU C库:x32 ABI开发库
II libc6-i386                                AMD64 2.23 GNU                                                     C库:用于AMD64的32位共享库
II libc6-x32                                 AMD64/0ubuntu9 2.23                                                     C库:x32 ABI共享库,用于AMD64