This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX570LC43HDK:Ubuntu 17.04 上的CCSV7

Guru**** 2528740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/643216/ccs-tmdx570lc43hdk-ccsv7-on-ubuntu-17-04

部件号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:Code Composer Studio

CCSV7在Ubuntu 17.04 上是否正常工作?

我发现Ubuntu 17.10 存在问题

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio,

    很遗憾,不是 支持Ubuntu 17.x版本的第一个版本是即将推出的7.4 .0。

    (编辑)我刚刚注意到您正在使用17.04。 如果您没有对内核应用更新,安装程序应该可以正常工作。 否则,您可能会遇到问题。  

    参考:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv7

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔