This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:Code Composer Studio for Mac -所有选项均呈灰色显示。

Guru**** 2605315 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630861/ccs-launchxl-cc2640r2-code-composer-studio-for-mac---all-options-are-greyed-out

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

过去一个月,我一直很好地使用CCS。  更新后,菜单栏上的所有选项似乎都变灰(不确定)。

因此,我无法访问资源管理器。

我要附上当前所显示内容的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wes YOW 说:
     ,更新后,菜单栏上的所有选项似乎都变灰(不确定)。

    您指的是哪些更新? 是MacOS更新吗?

    打开新工作区后问题是否也可重现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在使用High Sierra (10.13)操作系统? 如果是这样,则您的问题可能与  Eclipse和High Sierra的已知问题有关,如果您的系统配置为英语以外的语言,则会发生该问题。  

    请尝试以下步骤(如上述网页所述)来解决此问题:
    进入 CCS安装中的CCStudio.app软件包,然后进入“目录”文件夹。 保存现有info.plist文件的副本。然后打开该文件并编辑区域设置列表,以删除除“en”条目之外的所有内容。  

    保存文件并重新启动CCS。

    请告诉我们这是否有助于解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!!