This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LC4357:内部错误:16.9 C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_LC4.LTS\bin\armlnk.exe遇到未处理的异常

Guru**** 2539940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/631378/compiler-tms570lc4357-internal-error-c-ti-ccsv7-tools-compiler-ti-cgt-arm_16-9-4-lts-bin-armlnk-exe-experienced-an-unhandled-exception

部件号:TMS570LC4357

工具/软件:TI C/C++编译器

当我尝试构建程序时,代码编写器出现以下错误:

内部错误:16.9 C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-arm_ARM_LTS.4.LTS\bin\armlnk.exe遇到未处理的异常

这是由TI链接器中的缺陷引起的。
TI客户支持部门可能会建议一种解决方法来避免这种情况。

升级到最新版本的编译器可以解决此问题。

在E2E支持论坛中联系TI,网址 为http://e2e.ti.com
“开发工具”,“TI C/C++编译器”。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。

我们需要看到完整的错误消息和完整的,可重复的
包括所有命令行选项的测试用例。
包括所有目标文件,库和链接程序命令文件
用于链接程序。


>>编译失败
Makefile:190:目标'HerculesDev.out '的配方失败
gmake [1]:***[Herculee2e.ti.com/.../HerculesDev_2D00_master.zipsDev.out]错误1.
gmake:***[All]错误2
Makefile:186:目标'All'的配方失败

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要调查此问题,我们需要重现它。  为此,我们需要整个CCS项目。  请按照项目 共享一文中的说明将其打包。  然后将其附加到您的下一帖子中。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略我的上一篇文章。  很抱歉。  我完全忽视了你确实附加了CCS项目的事实。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交测试案例。  我可以重现错误。  我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-3801,以对此进行调查。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。

    作为变通方法,版本16.9 .3.LTS成功构建代码。  要从CCS中安装此版本,请选择“帮助”|“安装新软件”。  按照下面的屏幕截图配置对话框。  注意只显示不选中可用软件的最新版本。

    谢谢,此致,

    -George