This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS7,安全关键型软件开发

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642700/ccs-tms320f28335-ccs7-safety-critical-software-development

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想问一下CCS7是否可用于安全关键型软件开发。

欢迎提出任何建议。

此致,

Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akhil

    我们提供可使用的安全认证套件。

    SafeTI编译器资格审批套件旨在帮助客户根据功能安全标准(如IEC 6.1508万和ISO 2.6262万)对TI ARM或C2000/CLA C/C++编译器的使用进行资格审批。

    www.ti.com/.../SAFETI_CQKIT


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你John。 我将试用SafeTI编译器套件。