This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2614815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642857/compiler-msp432p401r-msp432p401r

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI C/C++编译器

我目前正在使用MSP432P401R。 我对板进行编码,以生成约14个初始值的随机值。 在获得TI社区的帮助后,我能够成功地运行代码。 但是,在代码运行并显示“已成功完成”后,我不知道它是否正在运行,或者这些值是否会在其中的14个值之间随机“输出”。 以下是有效的代码。

#include "msp.h"


/**
主要c
*/
int main (void){

WDT_A->CTL = WDT_A_CTL_PW | WDT_A_CTL_HOLD;//停止监视程序

int x_arr[13]={ 7.412万 ,601.8030025亿 ,17.019万 ,551.00175245亿 ,145};//任意值的glucclose数组
int输出[13];
int i;

For (I=0;I<13;I++)// For循环从初始数组随机选择值

output[i]=x_arr[i];//输出数组中的值
}//循环结束
}//结束主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然,您没有输出语句。

    我建议您包括<stdio.h>

    并添加:
    printf ("对于循环索引%d,输出为%d。\n",i,OUTPUT [i]);

    在循环的底部,应将值打印到控制台上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,在循环的底部包括<studio.h>和printf (我假设这意味着在输出的正下方,我终于在屏幕底部获得了ENTER命令,但是仍然没有输出。 O
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf