This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:CCS 7.3 .0.0.0019万 在66AK2H12中为C66xx内核创建项目时,错误地将目标处理器版本设置为"6500"

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642502/ccs-evmk2h-ccs-7-3-0-00019-incorrectly-sets-the-target-processor-version-to-6500-when-creating-a-project-for-the-c66xx-core-in-a-66ak2h12

部件号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

 当将CCS C66AK2H12 0.0001 与 Keystone2 1.1 结合使用时,如果要为7.3 66xx内核创建新项目 ,“目标处理器版本(--silic_version,-mv)”将设置为“6500”。 而对于C66xx内核,应将其设置为“6600”。

我只是在编译一些使用C66xx内部函数 _daddsp和 _comply_mpysp的代码时才注意到这一点,这导致C6000编译器报告 有关隐式函数定义的警告,而链接程序报告未定义的符号。 将目标处理器版本更正为"6600"后,程序就可以进行编译和链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    感谢您的报告。 如果设备在其设备XML文件上不提供项目向导参数(多个Keystone II设备属于此类别),则会发生这种情况,这使其成为一个比较小的问题。

    无论如何,我提交了错误号CCSEIDE-3234来解决这个问题。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔