This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:CCS/am3359

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640351/ccs-am3359-ccs-am3359

部件号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,  

  我在您的网站上下载了CCS v6 ...下面,一个视频安装过程已完成,但最后的gpioledblink.c文件不可见..it说错误检索内容说明资源/gpioledblinky/gpioledblinky.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明您已将哪个项目导入到CCS中(是TI提供的示例还是您自己的项目之一?),您如何导入该项目以及何时看到错误。 问题视图或CCS生成日志中的错误屏幕截图(如果错误出现在CCS生成控制台中)也有助于查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现"IcePick_D_0错误:连接到目标时出错:(错误-182 @ 0x0)控制器检测到接近自身的电缆断路。 用户必须将电缆/线控装置连接到控制器。 (仿真软件包5.1 .Bone.white)“使用450.0 进行3D打印的产品,该工具是CCS v.6.0 .代码是gPIO-LED-闪烁...我遵循“ccsv6-workshop-labs (AM3359)-public.pdf”页码9..pl帮助我,因为我是新用户…

    谢谢你..

                                                  siranjeevi.m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siranjeevi,

    请参阅 此链接 ,了解有关排除电缆断开错误的提示。 希望这能有所帮助!