This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:打开工作空间时出错!!

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630590/ccs-tms320f28035-error-when-opening-a-workspace

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在CCS7中一直面临此问题。 我收到附加的错误窗口,但无法在CCS7中打开工作区。 我已按照错误命令窗口中的要求附加了. log文件。 我上周遇到了这个问题,实际上将所有项目都移到了新的工作区。 移动工作区后,工作区就可以使用了,几天后,我在新工作区中也遇到了同样的错误。 请帮助这些项目和数据是关键且持续的工作。

谢谢

Santhosh

e2e.ti.com/.../logFile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh,

    很遗憾,如果问题是由于工作区损坏造成的,则唯一的解决方案是清理工作区(请参阅 此链接)。 您能知道这是否有助于解决您的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,谢谢...这让我能够再次打开项目。 似乎某种数据损坏正在困扰着我的系统,因为我的许多项目文件内容似乎也神秘地变为零。 我还将与我的IT资源合作处理这一问题,

    感谢您的回复

    SAN