This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430g2453:MSP430G2453

Guru**** 2991580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639166/ccs-msp430g2453-msp430g2453

部件号:MSP430G2453

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在尝试在CCS中生成十六进制文件。 当我选择TI格式时,我看到选择显示1秒钟,然后它消失。

任何人都知道为什么或我需要做什么,他们会保留选择吗?

谢谢你

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval,

    我猜您使用的是CCSv5 (因为这是我们为创建TI-TXT文件预定义的后期构建步骤的最后一个版本)。 是这样吗?  
    我不知道为什么选择不会继续,我以前也没有听说过这个问题。 但是我可以说,CCSv5非常旧,建议升级到新版本的CCS,它还内置了十六进制实用程序的集成。  

    下面是几个选项:
    1)更新到较新的CCS,并通过集成的HEX实用程序或启用TI-TXT输出格式和其他选项
    2)如果必须保持CCSv5,请尝试在“建立后步骤”命令框中手动输入命令:  
    "${CG_TOOL_HEX}"--ti_txt "${BuildArtifactFileName}"-o "${BuildArtifactFileBaseName}.txt"-订购MS -romwidth 16.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我正在使用7.1。 我下载了更新的。 但它仍然不起作用。

    我想降级到以前的版本。

    Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuval,

    您是否可以附加您所看到内容的屏幕截图(您正在选择逐渐消失的十六进制输出格式)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有收到您的回复,我假设您能够解决此问题,并将关闭此线程。 如果问题未解决,只需在下面发布回复或创建新线程。 谢谢!