This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多个EVM板上的并发UNIFLAASH

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641952/concurrent-uniflash-on-muliple-evm-boards

主题中讨论的其他部分:UNIFLAASHIWR1443IWR1642

我在搜索这个,这个讨论似乎是最合适的, https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/58.2527万

我有序列号为=0的xwr14xx EVM,使用uniflash中的iwr1443p0.ccXML,编辑为probe0,SN=0。

我有序列号为=1的xwr16xx EVM,使用uniflash中的iwr1642p1.ccXML,并使用SN=1的probe1进行编辑。

使用Linux (Ubuntu 14)。端口为/dev/ttyACM0。

使用命令行执行:"./dsLite serial -s comport=/dev/ttyACM0 -c /home/unifliflif_linux_64/user_files/configs/iwr1443.ccXML -l /home/uniflash Linux_64/user_files/settings/generateds.uf-f /home/tf_sdk_radxs/mp_crx_slave_slave_slave_linux_linux_linux_linux_linux_sdk_sdk_settl_scripts/crxk_ex_crxk_sdk_crk_crxk_crxk_crxk_crk_crxk_crxf_crxks/mp_crxk_crxk_crxkf_crxk_crxk_crxk_crxks/mp_crxk_crx

和"./DSLite serial -s comport=/dev/ttyACM0 -c /home/unift_linux_64/user_files/configs/iwr1642.CCXML -l /home/unifliflase_linux_64/user_files/settings/generated.ufsettings -n 1 -f /home/ti/Mcpi_slave_linux_linux_sdk_slw_j/w_sdk_slt_ex_slt_sledsk/w_slt_slt_sleds/sm/smcrs/generat_sdk/w_slk_ex_sdk/wxmmsk

两个模块都在另一个EVM断电的情况下单独运行。 无法在其它EVM开机的情况下运行。

支持并行闪烁等声音。 我一定错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!
    根据我的理解,在Windows环境中,Uniflash只允许1个活动会话。 因此,不可能同时刷新多个EVM。 同样的情况也适用于Linux。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raghu:

    感谢您回复我。

    我一定是在误解这篇文章 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/58.2527万 ,因为我认为同时使用UNIFLAASH是一个问题。

    也许这只是指多个并发物理连接,而不是同时进行的UNIFLAASH会话?

    谢谢!