This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320LF2407A:哪个版本的Code Composer支持TMS320LF2407A

Guru**** 2250060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642522/ccs-tms320lf2407a-which-version-of-code-composer-supports-tms320lf2407a

部件号:TMS320LF2407A

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个使用 TMS320LF2407A的传统项目

  • 除Code Composer 3.3 之外,是否还有其他版本支持此设备?
  • 如果没有,我可以从哪里获得3.3 i?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Boaz,

    3.3 是支持24x设备的最后一个版本。

    可在以下网址查阅: www.ti.com/.../ccstudio3


    贵公司是否已有许可证? 即,这是原始介质丢失的情况,还是新购买的介质。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一件'丢失的媒体'的事情。 虽然我在一些上帝放弃的驱动器中找到了安装程序:)

    谢谢。