This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5716:CCS兼容性

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642809/ccs-am5716-ccs-compatibility

部件号:AM5716

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我们拥有CCS v.4.2 4的许可证,我们将使用AM5716芯片。 我们想确认AM5716是否可以使用 CCS 4.2 v.4进行编程?

以下链接(processors.wiki.ti.com/.../Chip_support_library)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在CCSv7发布之后,所有版本的CCS v4之后均可免费与TI的微控制器和处理器一起使用,没有任何限制。

    在任何情况下,对于您的设备,请使用较新版本的CCS,如v7。 CCSv4将无法与此设备可靠地配合工作。

    此致,
    拉斐尔