This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:DSS - gogo:InterruptedException:睡眠中断

Guru**** 2605775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630717/ccs-tms320c6678-dss---gogo-interruptedexception-sleep-interrupted

部件号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

使用CCS版本:6.1 .2.0.0015万

在自动化我们的构建和测试过程中,我最近运行DSS时遇到了以下例外情况:

00:07:39.691 C:\correct\address\here>cmd /c "C:\ti\ccsv6\css_base\scripting\bin\DSS" RunTest.js
00:07:40.486 gogo:InterruptedException:睡眠中断
00:07:40.486 java.lang.InterruptedException:睡眠中断
00:07:40.486 at java.lang.Thread.Sleep (本机方法)
00:07:40.486 ,org.apache.felix.gogo.shell.Activator.run(Activator.java:72)
00:07:40.486 at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

RunTest.js已经运行了几个月,没有任何更改。  我还使用shell导入和运行无外设版本,没有任何问题。

 错误发生后,为了排除.js中的问题,我注释了整个脚本,引入了语法错误-所有这些都具有相同的结果。  在之前发生异常

可以执行.js。  我想知道更新是否会破坏它,所以我恢复到之前的一点,但没有结果。  对解决办法的任何想法都是有帮助的。

谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,

    我无法准确地判断问题是如何在您的系统中开始发生的,因为现有的报告不是没有结论,就是纯粹的用户错误(语法)。 但是,由于在您的情况下.js甚至不开始运行,我怀疑CCS已损坏。

    仅供参考,在基准Eclipse上报告了一个问题,并且在最新版本中修复了几年前报告的以下错误。

    bugs.eclipse.org/.../show_bug.cgi

    因此,我怀疑唯一的最终解决方案是完全重新安装CCS或更新它,这将使用更新的Eclipse版本。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以只更新DSS -还是必须是整个CCS? 此外,由于Eclipse最近在2017年10月04日 02:59:44 EDT上承诺更改,您是否已经将其整合到CCS软件包中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,

    不能,很遗憾,DSS是CCS的基本组成部分。 但是,您可以在不同的目录中安装不同的版本(即使是相同的版本两次),如果使用不同的工作空间,它们可以顺利共存。

    我完全错过了承诺日期。 您提出了有关修复的好观点。 我认为我们不会在下一个版本中进行此更改。

    尽管如此,我仍会尝试以不同的路径安装同一版本,或者安装较新的版本-可能是与当前安装绑定的版本。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔