This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR6972:如何在7.0 MSP430编译器IAR中使用ULP顾问?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642254/compiler-msp430fr6972-how-to-use-ulp-advisor-in-iar-for-msp430-v7-0-compiler

部件号:MSP430FR6972

工具/软件:TI C/C++编译器

你好,

我想 为MSP430 7.0 工作台使用IAR的ULP功能,详细步骤:

1右键单击项目名称->选项->TI ULP顾问->启用TI ULP顾问->确定

2 “工具”->“选项”->“消息”->“启用所有对话框”->“确定”

3重建的项目,

没有信息的TI ULP顾问! 但是,CCS编译器中的相同代码可以显示许多TI ULP Advisor信息。

什么错了?  

BestRegards

Jent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jent,

    您可以使用最新版本的IAR并重试。 您可以观看有关如何在IAR嵌入式工作台 www.youtube.com/watch中使用ULP Advisor的视频。

    视频中显示的“工具”->“选项”->“消息”菜单与图片中显示的菜单不同。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我观看了有关如何在IAR嵌入式工作平台中使用ULP顾问的视频。 在7.0 版本中,我找不到“显示生成消息”。 所以,我使用了IAR嵌入式工作平台5.6 版本,所有内容与视频相同,但它也没有显示详细的ULP结果信息。 我是否需要配置其他内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jent,

    如果所有内容都与视频完全相同,则应该正常工作。  我使用的是6.50 1版本,它工作正常。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,Cash, 它在6.3 2003版本中正常工作,但在7.1 05版本和最新 的7.1 1版本中仍然不能正常工作。 在“IDE选项的消息”中找不到“显示生成消息选项”。 对话框如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jent,

    我不知道为什么新版本的IAR 不支持ULP。 我建议您与IAR支持团队就此进行沟通。

    此致,

    现金Hao