This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:cc2650启动板的project_zero在Texas资源探索器上不可用。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641763/ccs-launchxl-cc2650-project_zero-for-cc2650-launchpad-is-not-available-on-the-texas-resorce-explore

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我试图找出cc2650启动板的project_zero,但每次都看到空白页。      请帮助我解决此问题。我可以编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pradeep,

    您可以通过以下链接通过SimpleLink Academy获取项目零: software-dl.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在该链接中不可用。我也从该链接打开了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pradeep,

    您使用的是什么浏览器? 在Firefox中打开上面的链接没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看到我可以打开链接,但当我单击项目归零时,它会显示空白页面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也尝试在代码编辑器工作室中打开它,但在CCS中,项目0为空
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    先生,我正在等待德州仪器(TI)的响应,但大约四天之后,我仍未找到任何解决方案