This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:连接Simulink和CCS时出现问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630750/ccs-tms320f28335-problems-connecting-simulink-and-ccs

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个Simulink-Model,它包含一些传感器校准,计算和PID控制器,目前正在为我的TI F2.8335万 DSP编译它。 我获得了*.out文件并在我的DSP上运行它。 工作正常。

现在我想调整参数并实时查看变量。 我认为这个术语是"循环中的硬件"。 我安装了各种版本的Matlab,CCS,CGT和BIOS。 我并不完全确定哪一种组合是最佳的,但R2016a和CCS6似乎可以一起工作。 首选项窗口取决于我使用的Matlab-Version。

我也想知道,SIL,pil和外部模式有何不同? 哪一个最适合我的应用程序?

是否可以在XDS100v2-Debug探测器上使用JTAG连接,或者是否必须通过SCI连接? 我还在开发套件中集成了XDS100v1-Probe,这似乎更好。

提前非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些客户使用所有3种情况。

    • 外部模式=在MCU上交互运行代码,  
    • SIL =循环软件
    • pil=循环中的处理器

    外部模式用于在算法原型阶段进行交互式探索;通常在PIL或SIL之前。 允许参数调整和记录。

    通过SIL模拟,您可以在模拟中使用您的工厂/环境模型在开发MCU (例如C2000 LaunchPad)上测试算法代码。 这通常是非实时运行,但提供了在实际MCU上运行的代码与工厂/环境模型的分步同步演练(与模拟结果进行比较),以验证C代码算法的行为与模拟算法完全相同。

    通过PIL模拟,您可以通过在实际部署MCU上运行对象代码来测试要在生产中部署的算法的已编译对象代码。 您可以在此处了解处理器使用情况,内存分配的性能分析,并通过迭代来优化资源。 这是部署前的一个步骤-您可以再次将输出与SIL和模拟结果进行比较,以确保其按您的预期工作。

    HTH,

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细解释!