This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:步进代码时的中断行为

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637016/ccs-cc3220sf-launchxl-interrupt-behavior-when-stepping-code

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

CCS调试器的步进行为最近是否在CCS 7.3 中更改了中断?  我们过去似乎能够步进(超越,进入,退出) C代码,而目标将继续为中断提供服务,但不会中断中断。  我现在拥有的唯一选项是在步进时禁用中断,我并不一定想要这样做。

如何获得典型的行为,即能够逐步执行代码并具有中断服务,但不会中断调试器。

谢谢!

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart Baker 说:
    似乎我们过去能够步进(步进,步进) C代码,目标将继续为中断提供服务,但不会中断。[/QUOT]这种行为是否发生在ARM或DSP设备上?

    据我所知,DSP器件(如C66)支持“实时模式”,在这种模式下,关键中断可以继续得到服务,同时步进非时间关键代码。 而ARM器件没有与DSP实时模式等效的设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    如张贴标题所述,这适用于CC3220SF,它是一种仅限ARM的设备。 TI已对此问题进行了一些离线内部讨论,一旦我了解了更多信息,我将使用有关解决方案的更多信息更新此线程。 现在,可以说TI意识到了这种调试行为,并正在研究为用户提供更多可配置选项的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart -我们将清除7.4 的此行为。 基本上,您将能够恢复您在以前版本的CCS中看到的行为。

    谢谢
    KI