This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8027万:-2083错误代码,AM无法运行

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640080/ccs-launchxl-f28027--2083-error-code-am-unable-to-run

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试将C2000示例中的示例程序加载到主板上,只是为了运行它。

转至Code Composer (代码编辑器),加载示例程序,生成(工作正常),设置目标配置,然后按DEBUG。 我遇到以下错误:

创建目标配置时,如果我按"测试连接",会看到以下内容:

我浏览过论坛,认为这也是相关信息:

设备管理器:

如何解决这些问题以便能够在我的C2000-F28027上2.8027万上调试和运行程序?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:
    您的屏幕截图似乎未成功发布。 您是否可以再次尝试重新过帐?

    另外,请提供CCS安装的完整版本号。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI