This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用调试器/编程器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC3200, CC1350, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630689/suggest-a-debugger-programmer

主题中讨论的其他部件:CC2650CC2640CC3200CC1350TMDSEMU200-UTMDSEMU110-U

您好,

在我的新项目中,我们使用的是cc3200,cc2650/cc2640和2640和cc1350。 建议我购买一个通用调试器。  

谢谢,此致,

丹麦语  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹麦语,

    如果您正在寻找独立的调试探测器,XDS110 (TMDSEMU110-U)和XDS200 (TMDSMU200-U)都可以很好地涵盖这些系列。 它们之间的主要区别在于性能-详细信息请访问:

    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Performance_comparison

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔