This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8069万M:CCS/LAUNCXL-F2.8069万M

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639085/ccs-launchxl-f28069m-ccs-launchxl-f28069m

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE,, controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我购买了LAUNCHTXL-F2.8069万M。  我下载并安装了Code Composer Studio,controlSUITE 和MotorWare。  我已经更新了几次。  当我在Code Composer Studio中启动资源浏览器时,没有此Launchpad开发套件的选择。  F2.8069万M器件可选作器件,但不能选作Launchpad开发套件。  我正在运行Winodows 10。  如果有人提出任何意见,我将不胜感激。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    此时,F2.8069万M LaunchPad在资源管理器中不能用作顶级过滤器。  内容不是LaunchPad不存在,而是内容没有所有标记将其与LaunchPad关联。  我可以与C2000Ware团队核实一下计划。  如果将过滤器设置为F2.8069万M设备,则C2000Ware下会显示这些示例。  但是,LaunchPad的文件(原理图,引出线...)不能。  如果您需要访问这些文件,我不会使用筛选器,而只是浏览到它们。

    以下是设备过滤器集的设备文档和示例:

    下面是LaunchPad材料:

    C2000Ware是与新的资源资源管理器集成的全新产品(与资源管理器经典版相比),因此我希望集成能够随着时间的推移而改进。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  这回答了我关于LAUNCXL-F2.8069万M的第一个问题。  我仍然无法通过USB与它通信。  我尝试过CCS中的终端窗口。  我已下载并尝试了PuTTY。  我已下载并试用了RealTerm。  我在Arduino中试用了终端窗口,在Visual Studio中试用了终端示例应用程序。  你有什么建议吗?  我可以使用示波器。  我计划购买一个增压器包,以开始一些BLDC电机开发,但直到我建立沟通。  再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    C2000论坛中的团队将更好地处理USB问题。 他们可以向您指出相应的示例和设置。

    可能是SCI回声道示例。 它似乎包括有关如何配置超级终端的信息。

    此致,
    John