This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:"警告! 未连接到云服务器。"由Firefox代理设置引起。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630478/ccs-codecomposer-warning-not-connected-to-the-cloud-server-caused-by-firefox-proxy-settings

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

Debian 4.12 (Linux Firefox.0-1)- Firefox 52.3 0- 7.3

我有这个 “警告! 未连接到云服务器" 的问题,无论我如何在CCS中更改代理设置,它都从未如此出色。  我甚至卸载了CCS,并在我的文件夹中搜索任何名为TI的内容,然后将其删除。  然后,我想在终端中启动CCS以查看调试所说的内容。  在调试消息中,它谈到了尝试通过我有时使用的代理的问题,这一点已经足够确定了。  我浏览了我的所有Web设置,直到我访问Firefox (这是我的第二个浏览器,所以我知道它涉及到了,甚至安装了很多问题),并且确定代理信息在那里。  禁用它并重新启动CCS后,云服务器访问立即恢复。

如果您使用的是Linux,可能值得一看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您分享您的发现。 我们还努力解决Linux发行版中代理设置的位置和行为不一致的问题-有时它们位于浏览器中(如您的情况), 在系统网络设置的其他时间,我甚至看到命令行http_proxy环境变量影响我所使用的各种应用程序的某些方面。 在极少数情况下,我甚至不得不重新启动才能使系统网络设置生效。

    我们在办公室使用代理服务器,当我们使用Ubuntu主机时,通常会造成很多混乱-尤其是笔记本电脑,它们可以在内部网中和外部使用。

    再次感谢您的意见。

    拉斐尔