This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.3 .0.0.0019万 播放按钮在Somnium编译器中变灰,但在GNU中不显示

Guru**** 2611795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642072/ccs-ccs-7-3-0-00019-play-button-greyed-out-with-somnium-compiler-but-not-gnu

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在运行CCS 7.3 .0.0.0019万 ,如果我调试过程完成,即编译并下载到开发单元,但“播放”按钮显示为灰色。

Somnium编译器版本 GNU v 6.4 .0.32 (Somnium技术有限公司)和 GNU v.6.2 .1.16 (Somnium技术有限公司)都会出现这种情况。  

如果我切换到GNU v.4.91 (Red Hat)编译器,播放按钮为绿色,代码在开发板上运行。

我使用的是MSP-FETFlash Emulation Tool,这是一款较新的黑色工具。

我看不到任何调试,因此是否有任何人可以解决此问题,或者是否有人可以为我指明调试文件等的正确方向

非常感谢

Andy