请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:IWR1642BOOST 工具/软件:Code Composer Studio
早上好,
我正在使用IWR1642增压器组件,我正在尝试使用CCS进行开发。 我正在按照xWR16xx_mmw_CSS_Demo.pdf教程开始。 但是 ,从资源管理器下载演示文件时,我陷入了一个中间步骤。 下载了带有MSS和DSS CSS项目的演示软件包后,我尝试将它们导入到IDE中(下面所附文档的PAG 10),但收到以下错误:
错误:此项目需要产品'SYS/BIOS' v 6.50 .1.12 或等效产品。 请在导入此项目之前安装此产品。
我的问题是,我真的不知道在哪里可以找到要安装的软件。 我尝试在提供的软件库中查找它,但没有找到。 它在mmWave SDK软件包中的某个位置是否可用?
提前非常感谢!
文档的e2e.ti.com/.../xWR16xx_5F00_mmw_5F00_CSS_5F00_development.pdfe 10