This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:Code Composer Studio是否具有与Segger's实时传输等效的功能?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630459/ccs-tms320f28377d-does-code-composer-studio-have-an-equivalent-to-segger-s-real-time-transfer

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试从F2.8377万D中获取高速率数据。 我没有任何可用于传输此数据的备用针脚。 我确实有JTAG连接,并且知道我可以在应用程序运行时读取和写入内存。

我想我可以将数据写入缓冲区并更新仿真器正在轮询的写入指针。 然后,仿真器将读取数据并更新F2.8377万D正在检查的读取指针,以避免缓冲区溢出。他的声音非常类似于Segger的Real Time Transfer产品。

是否有满足我要求的Code Composer Studio调试功能? 如果没有,我如何着手开发? 是否有用于XDS510USB仿真器的SDK允许我继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们曾经有过一个叫 RTDX的东西。 听起来就像你在寻找的东西。 不幸的是,我们早已放弃对它的支持,没有其他选择。 至少不是一个简单的CCS开箱即用解决方案。 人们通过替代传输来创建自定义解决方案。

    谢谢

    KI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IainRist 说:
    我确实有JTAG连接,并且知道我可以在应用程序运行时读取和写入内存。[/QUOT]来自 多核系统分析器 wiki页面:

    [引述]系统分析器是一种实时工具,用于分析,可视化和分析单核或多核系统上运行的应用程序。 使用目标上的UIA (统一仪器架构)软件仪器采集数据,并通过以太网,运行模式JTAG,停止模式JTAG,USB或UART传输到主机PC,以便在Code Composer Studio中进行分析和可视化。

    UIA也许适合您的应用。 我自己没有尝试过,因此无法评论它与Segger的实时转账相比的情况。