This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:使用CCS时需要帮助

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630405/ccs-tm4c123gh6pm-help-is-needed-in-using-ccs

部件号:TM4C123GH6PM
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

我最近尝试使用TI RTOS。我是在TI RTOS内核的研讨会上开始的。

这是研讨会实验手册的屏幕截图。。。它说当我打开.cfg文件时,我应该弹出3个窗口。。但实际上没有发生任何事情。我甚至不知道用于搜索它们并完成实验的窗口的名称。  

任何人都能提供帮助。

谢谢!

面积

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否正在使用CCSv7? 如果是这样,则问题很可能是因为文件是在文本编辑器中而不是在XGCONF中打开的。 CCSv7中的默认值是在文本编辑器中打开。 尝试在XGCONF中打开CFG,右键单击CFG文件以显示上下文菜单,然后选择如下所示的选项:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,这真的能解决问题。
    以下是实验的以下步骤中的另一个问题...当我生成项目时,我遇到了此错误:

    声明与“XDC_PTR ti_SysBIOS_BIOS_RtsGateProxy_Proxy__Delegate__S(void)"不兼容(声明位于 e2e.ti.com/.../63.0405万 .xdchelp /blink_tm4c_BIOS 行1.3953万 C/C++ problem的第244行。

    如何解决??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个问题是,我将让TI-RTOS专家处理这个问题。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarea,

    是否可以附加完整的构建输出? 请将其放入文件中,然后附加文件。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托德

    我不知道如何获得构建流程的输出。这是整个项目。

    谢谢!

    面积

    e2e.ti.com/.../6443.Project.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您正在使用TI-RTOS for TivaC 2.16 .01.14。 不能将XDCTools 3.50 与它一起使用。 您需要使用3.32 .xx。

    您可以从此处获取:  

    托德