This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Windows 7/8/10 (64位)安装错误

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629478/ccs-installation-error-for-windows-7-8-10-64-bit

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

请共享 64位Windows版本的安装设置(脱机)链接

我尝试了现场可用的安装设置,但它不适用于64位版本。

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难确定您的问题,但请确保包括我在内的许多人使用上的链接设置他们的机器  。 我可以猜测下载的文件由于网络错误而损坏。 您可以选择zip存档,并在下载后测试其完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,下午好!
    我也面临同样的问题。
    Windows 10是否有64位版本的CCs7?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robson Ferreira de Arruda 说:
    是否有适用于Windows 10的64位版本的CCs7?

    目前没有64位版本的CCS本身。 但是,支持32位CCS,并且在 64位版本的Windows 10上运行良好。