This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:尝试导入在线项目

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637178/ccs-cc430f6137-tried-to-import-a-online-project

部件号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我找到了一个在线来源,一个跳伞测高仪项目,并试图导入它。 但是当我调试并运行项目时,我遇到了一些错误。 我曾尝试过研究,但未能找到解决方案。 请帮助。  

"../lnk_cc430f6137.cmd",第118行:错误:程序将不适合可用
内存。对齐区域".cinit"大小0x21a的放置失败。

可用内存范围:
>>编译失败
Makefile:160:目标'eZ430_Chronos_915MHz.out的配方失败
闪存大小:0x7f80未使用:0x13b最大孔:0x13b
错误:链接过程中遇到错误;"eZ430_Chronos_915MHz.out未构建
gmake:***[eZ430_Chronos_915MHz.Out ]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误消息表示构建程序后,程序太大,无法装入您正在使用的设备的内存。

    您可以尝试调整构建选项,以优化尺寸而不是速度

    在项目的属性中,查看优化下的,并将速度与大小权衡选项更改为0

    尝试重建。  如果它仍然不适合,您可以尝试将优化级别选项更改为3。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,很抱歉回复太晚了。 我当时使用的是CCS v6,但在更新到v7后,不再出现此问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!