This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:代码生成工具6.2 的编译器和汇编器文档................................................................11.

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641068/ccs-tms320f28335-compiler-and-assembler-documentation-for-code-generation-tool-v-6-2-11

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在哪里可以下载代码生成工具v.Code Generation 6.2 .11的用户指南?

我需要以下内容:

1)“TMS320C28x优化C/C++编译器”

2)“TMS320C28x汇编语言工具”

在tms32f2.8335万 (www.ti.com/.../technicaldocuments)的主页上 ,只有15.12 版用户指南。

我无法使用最新版本的代码生成工具,因为我的旧项目使用新版本的CGT生成错误。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部找不到这些旧书,我通常会找到它们。  我通常会问的人本周都不在办公室。  我还没有放弃。  但这需要的时间会比平时长一些。

    我确实找到了编译器版本6.1 .0附带的手册。  是否需要它们?

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    George,  

    感谢您的回复。 我有编译器用户指南v.6.2 4,没有汇编器用户指南。

    我准备好了。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加。  -George

    e2e.ti.com/.../spru513g.pdf