This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:CCS 7.1 7).................0.0014万中未解析的符号itoa

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630254/compiler-tm4c123gh6pm-unresolved-symbol-itoa-in-ccs-v7-1-000014

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在尝试编译一个程序,并且使用了itoa函数将整数转换为字符。

尽管我已包含<stdlib.h>,但我还是为itoa函数获取了一个未解决的符号错误。

如何使用itoa函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你必须写自己的。 它不是标准C函数。 你可以使用sprintf(),然后稍微点一下堆栈。 如果您拥有K&R,则他们具有实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑使用ltoa。  这是RTS库中提供的非标准功能。  stdlib.h中的原型是...

    int ltoa (长val,char *buffer); 

    谢谢,此致,

    -George