This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:是否可以使用CCS CLI更改--opt_level值

Guru**** 2604115 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629570/ccs-ccstudio-is-it-possible-to-change-the---opt_level-value-using-ccs-cli

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否可以更改CCS项目/SPEC的优化级别

我想在创建/导入CCS项目/spec时更改CCS项目/spec的优化级别。

是否有人能提供有关如何使用此功能的正确选项?  

谢谢!

Naresh Kumar A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什

    使用projectspecs时,可以在创建projectspec文件时设置优化级别(使用属性"compilerBuildOptions"),但在导入过程中不能更改选项。  

    这是否回答了您的问题或我是否误解了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti,

    感谢您提供信息。

    我已经在projectspec文件中定义opt_level,我想运行使用这些现有projectspec文件来创建和生成具有不同opt_lever/compiler选项的CCS项目。  

    我要传递opt_level作为输入参数,如下所示。

    eclipsec -noSplash -data "workspace"-application com.ti.ccstudio.apps.projectCreate -ccs.projectSpec "test.projectspec"-rtsc.xdcVersion "CCS.LES.core" 3.50 -CCS.cgtVersion "CCS.4.LTS" -ccs.setCompilerOptions "--opt_level=0 03.33 16.9

    是否可以使用此功能?

    谢谢!

    Naresh Kumar A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Naresh a"]

    我要传递opt_level作为输入参数,如下所示。

    eclipsec -noSplash -data "workspace"-application com.ti.ccstudio.apps.projectCreate-ccs.projectSpec "test.projectspec"-rtsc.xdcVersion "CCS.LES.core" 3.50 -CCS.cgtVersion "CCS.4.LTS" -ccs.setCompilerOptions "--opt_level=0 03.33 16.9

    [/引述]

    我不认为在项目创建时可以随时更改projectspec文件中已设置的编译器选项。

    处理此问题的一种方法是编辑projectspec文件,以创建多个生成配置,每个生成配置具有不同的opt_level。