This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装CCS 7.3 更新失败

Guru**** 2611725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637480/ccs-installing-ccs-7-3-update-failed

工具/软件:Code Composer Studio

因此,我启动了7.3 的更新过程,但在安装过程中失败。现在,当我安装它时,它表明7.3 已安装,我无法安装它, 但是当我转到“帮助->关于”时,我甚至不再从代码编写器中获得版本号

我有哪些解决方案选项? 卸载并重新安装代码编辑器,或者有什么方法可以强制程序再次尝试安装版本7.3 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我能够重现同一问题。 该案正在调查中。 此问题的跟踪ID是:CCDSK-2960

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您验证问题是否存在。是否有解决问题的时间表,或者我是否应该开始重新安装CCS的过程? 我不能在几天/几周内停机
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前正在调查。 在我了解更多信息后,我会告知您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了帮助我们进行调查,您能否提供您的安装日志?
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是今天的每一个日志

    e2e.ti.com/.../error_5F00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    该案仍在调查中。 我们相信我们知道根本原因。 我建议从头开始安装CCS (CCS 7.3 完全安装),而不是等待我们继续进行分析,因为我认为故障是不可恢复的。 对此造成的不便,我们深表歉意

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:由于7.2 已知问题,CCCCCCCCCCCC-> 7.3 更新已停用。 将没有重新激活此功能的计划。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    KI