This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv6 -- C/C++ Scanner Discovery problem.(CCSv6 -- C/C++扫描器发现问题。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630039/ccs-ccsv6----c-c-scanner-discovery-problem

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在CCSv6或CCSv7上遇到此问题,但我可以构建一个可在我的设备上运行的工作站(AM335x)。

说明   资源   路径   位置   类型
在path   ap-test     Project Properties,C++ Preprocessor include.../Providers,[CDT Cross GCC Built-In Compiler Settings] options   C/C++ Scanner Discovery problem中找不到程序"arm-linux-gnueabihfg+"
path   ap-test     Project Properties,C++ Preprocessor include.../Providers,[CDT Cross GCC Built-In Compiler Settings] options   C/C++ Scanner Discovery problem中找不到程序"arm-linux-gnueabihfgcc"

谁可以提供一些帮助来帮助我检查此问题?

谢谢!

布拉德