This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:当连接XDS110和XDS200时,Windows 10下的CCS 7.3 .0.0.0019万 可以为SWO跟踪接收器选择错误的COM

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640898/ccs-ek-tm4c1294xl-ccs-7-3-0-00019-under-windows-10-can-select-the-wrong-com-for-swo-trace-receiver-when-xds110-and-xds200-connected

部件号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

在运行CCS 7.3 .0.0.0019万 并带有TI仿真器7.0 .48.0 的Windows 10 PC上 ,XDS110和XDS200已连接:

将XDS110连接到 EK-TM4C1294XL后,尝试将硬件跟踪分析器与SWO跟踪配合使用,但未捕获数据。

查看高级属性时发现,CCS已为XDS110 SWO跟踪接收器选择COM15,但实际上COM15用于XDS200:

手动更改为选择COM30作为COM端口,然后允许硬件跟踪分析器收集数据。

当连接了多个支持SWO跟踪的调试探测器时,CCS是否默认为正在用于活动调试会话的调试探测器选择SWO跟踪的COM端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    我可以看到同样的想法,并提交了错误号DBGTRC-3709。 请在下面我签名的链接SDOWP中检查其状态。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔