This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCCHCC3220MODASF:错误:未找到导入的project-spec文件

Guru**** 2556820 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640885/ccs-launchcc3220modasf-error-imported-project-spec-file-not-found

主题中讨论的其他部件:CC3220SFHelloKI,
谢谢你。 重新运行安装程序后,我可以看到CC32XX支持。 但现在我在从CC32XX SDK加载示例程序时看到此错误:

请参阅以下详细信息...
错误:未找到导入的project-spec文件:C:\Texas \simplelink_cc32xx_SDK_1_50_00_06\examples\RTOS\CC3220SF_LAUNCHXL\drivers\pwml\tos\icsp\CCMS\${COM_TI_SIMPLELINK_CC32XX_BUIMSK_INSTALL_DIR}\kernel\CC32XL\\cl\\crtos\\cl_CC32XL\RELEX\RELEX\RELE\CC32XL\RELEXT_RELE\RELEX_tirtos_builds_CC3220SF_LAUNCHXL_release_ccs.projectspec!

这可能是什么原因? 如何解决此问题?

此致,
Omkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Omkar:
    我已将此问题与另一个线程分开,因为这是一个不同的问题。 将来,请为新问题启动新线程

    至于问题本身,问题看起来像一些奇怪的路径问题。 如何通过资源管理器或直接从CCS导入项目?

    这是否是SDK位置的正确路径- C:\Texas\simplelink_cc32xx_SDK_1_50_00_06?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

        对于未就此问题开始新的讨论,我们深表歉意。 我正在通过资源管理器导入项目。 是的,SDK的位置路径是C:\Texas,simplelink_cc32xx_sdk_1_50_00_06。 我甚至可以在 项目目录中看到projectspec文件。 我正在附加图片以了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    它现在正在工作。 我进入了Windows ->首选项-> Code Composer Studio ->产品。 没有添加我安装CC32XX_SDK的路径。 在产品发现路径中添加路径后,我可以从CC32XX_SDK导入和构建示例项目。

    谢谢,此致,
    Omkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您的更新

    KI