This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TI-RTOS:安装到另一个驱动器-而不是C:\

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639305/ccs-ti-rtos-installing-to-another-drive---not-c

部件号:TI-RTOS

工具/软件:Code Composer Studio

我的CCS安装没有找到TI-RTOS文件,因此我尝试卸载并重新安装。

安装TI-RTOS时,安装直接转到c:\,没有选择将大型安装定位到其他地方。 在我的案例中,C:\是一个小型SSD驱动器,我喜欢将资源存储在其他地方。

我确实找到了一个选项(经过大量搜索后)将TI-RTOS文件和MSPware文件重新定位在CSS /窗口 /首选项下-不是一个明显的位置。

由于安装过程创建的路径限制在Windows下允许的路径范围内,因此需要进行几次尝试。 最好在安装过程中将其标记为。

我认为 安装现在可以正常工作,但安装开始工作有点令人沮丧。

谢谢

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted,

    “首选项”对话框用于配置CCS检测已安装产品的位置。  默认情况下,它会在几个位置进行查找,但使用您发现的位置,您可以告诉它在其他位置进行查找。

    安装TI-RTOS之类的组件的位置。  如果您是资源管理器中的软件产品,它会将其放置在默认位置。  您可以通过资源管理器中的首选项更改此设置(如果您在云中或从CCS中使用它)。  单击"HAMBURGER (汉堡)"按钮,然后单击"Preferences (首选项)"。

    如果您直接从TI.com http://www.ti.com/tool/TI-RTOS下载TI-RTOS ,则可以指定在运行安装时安装它的位置。  

    但是,如果您使用这些方法,则需要使用找到的首选项设置告诉CCS查找位置。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    您好-我必须完全重新安装CCSV6 -从资源管理器下载时,我使用三明治图标更改了文件夹设置。 我将其更改为E:\TI。 然后,资源利用程序继续在c:\ti\tirrex content\msp\中安装msp430ware。

    如果安装程序遵循用户设置,这将非常有用。

    希望我可以移动这些文件,但仍能使CCS工作。 :-(.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted,

    是否需要使用CCSv6?  我正在运行7.3 Tm0,它安装在指定的位置。

    以下是我的首选项:

    下面是资源管理器在我选择要下载的软件包时所说的安装文件的位置:

    以下是它的实际安装位置:

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    我本来想使用CCS v 7,但今天早些时候尝试时,RTOS在RTOS和xdctools之间抛出了版本错误。 错误消息太长,被切断,我甚至无法报告。 这是沿着版本不兼容的行线进行的,建议进行重建。 通过快速搜索,我没有了解如何或为什么可以执行此操作,因此我最终删除了所有CCS v 7和v 6,并重新安装了v6。 为了回到我在一天开始时所处的位置,我付出了很长时间的努力。 我正在5529启动板上使用MSP430。

    我不是一个脾气暴躁的老人!

    TED

    PS我希望CCS V7能够与RTOS配合使用,但我也希望能够完成我的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,

    当事情不能正常工作时,可能会非常令人沮丧。

    我猜您在v7中看到的错误与XDCTools版本对于TI-RTOS版本来说太新有关。 我们可以帮助您解决这个问题。

    它是否与此线程中的消息类似:
    e2e.ti.com/.../63.9359万

    我将在计算机上获得MSP430Ware和TI-RTOS以进行MSP设置,并查看是否可以使该错误发生。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    Hi -是与XDCTools相关的错误。 它与您[修订回复]中的链接相同或相似。 案文太长了,我无法捕捉。

    不幸的是,我不知道如何解决该错误,因此被回溯到最后重新安装CCS v6

    谢谢

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,

    如果您仍然安装了v7,我可以在您有机会时帮助您完成安装。 请注意,您可以同时安装v6和v7,只要它们位于不同的目录中。

    如果您现在不想对此乱做,而只是想导入示例,您可以使用“项目”->“导入CCS项目”工具,并浏览到软件产品的安装位置。 它不像资源管理器那么漂亮,但当您处于CCSv6中时,它可能更适合您。

    我已使用7.3 ,用于MSP的TI-RTOS和MSP430Ware的环境设置来解决您在有时间时遇到的问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我可以给你回信息了。 我正在努力实现GPIO中断。 我的大脑今天不能执行多项任务。
    TED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 当您想尝试时,只需回复此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新。 我的项目遇到了一个问题,所以我想尝试V7安装。 我在E:驱动器上创建了一个新的空目录,并在该目录上进行了新的安装。 我还将TI-RTOS下载到我的首选文件夹。 所以我想我不使用任何旧文件夹或工作区来破解它。

    我已经对一个示例项目进行了贬低,该示例项目已编写完成。

    谢谢

    TED

    PS您或同事可以看一下这篇其他文章:目前还没有准备好,我有点被GPIO中断所影响


    e2e.ti.com/.../64.0959万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ted,

    很开心听到您能够进行设置。

    我检查了另一个线程,我希望今天上午看到回复。 超出我的专业知识范围,但有人应该尽快回复。

    此致,
    John