请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OMAP3530 工具/软件:Code Composer Studio
在OMAP的TRM中,3530.it指出OMAP 3530具有 1GB启动空间,根据SYSBOOT_5引脚映射到ROM启动加载器或GPMC内存。
因此,当 SYSBOOT_5=1时,ROM被重新映射到启动空间,即向量表被映射到内部ROM。 在重置时,ARM将开始从内部 ROM执行指令,因为它被映射到 启动空间
我的问题是 ,当SYSBOOT_5 =0时会发生什么情况 。当 SYSBOOT_5等于0时,ROM启动加载程序是否会执行,或者直接启动空间将映射到GPMC,即,在这种情况下,ROM启动加载程序不会执行任何指令?