This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:使用SBW连接MSP430FR2433

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640193/ccs-msp430fr2433-use-sbw-connect-with-msp430fr2433

部件号:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champs:

我尝试 使用目标配置 使用SBW模式进行配置。 但是,没有选择SBW接口的选项。 我查看了一篇提供修改后的.xml文件的文章。 但我只是想知道,CCS默认提供的还有其他选项吗? 是否有任何可供 客户启用 SBW 接口类型的启用选项?  谢谢!

邮址: e2e.ti.com/.../40.6853万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lisa:

    自动检测是首选的通信方法,在默认CCS配置中没有选择JTAG或SBW的选项。 由于FET-Pro430允许用户选择,因此IDE之间的这种情况有所不同。 您可以使用在其他E2E帖子中宣传的解决方案,也可以断开多余的JTAG连接以强制使用SBW模式。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的反馈。 我会先尝试e2e帖子。谢谢