This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS2.0206万:在UniFlash中为TMS570LS2.0206万生成自动ECC

Guru**** 2926370 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS3137, NOWECC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629801/ccs-tms570ls20206-auto-ecc-generation-for-a-tms570ls20206-in-uniflash

部件号:TMS570LS2.0206万
主题中讨论的其他部件:UNIFLAASHTMS570LS3137NOWECC

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道是否可以使用UniFlash将自动ECC生成添加到我正在加载到2.0206万的文件中。

我可以使用合适的器件为TMS570LS3137执行此操作,但是2.0206万中似乎没有此选项。 是否真的如此?

我知道使用NowECC并从命令提示符调用它的工作方法,但与创建会话文件相比,这似乎有点不优雅,就像我在3137上所做的那样。

谢谢!

优雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Grace:
    是,该选项不适用于2.0206万。 我们正在考虑是否有可能增加这一内容。 我会在这里为您发布最新信息。

    谢谢
    KI