This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:是否仍可以使用CCS模拟器?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629946/ccs-tm4c123gh6pm-can-i-still-use-simulators-of-ccs

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我只是想知道以前版本CCS中的模拟器是否支持TIVA c启动板。

我知道新版本的CCS没有模拟器。但我可以使用以前的版本来使用可用的模拟器吗?

我有启动板,但有时在我的研究中仍需要仿真。

谢谢!

面积

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    Cortex-M4从未提供任何仿真支持。 最近的是5.5 的M3

    谢谢
    KI