This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:无法使用CCS的本地MAC OSX版本进行调试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638517/ccs-msp430fr2633-unable-to-debug-with-native-mac-osx-version-of-ccs

部件号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他部件:MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我对这个问题没有太多的详细信息,所以请帮助我提出正确的问题。

在Mac OSX中运行MSP430FR2633 Laptate演示时,客户无法在调试模式下运行设备。 代码编译并启动调试透视,但在以调试模式运行程序之前,代码崩溃。 客户已尝试卸载CCS和MSPware,但结果相同。  

使用Windows VM时,一切正常。

你有什么想法吗?

谢谢!

Lenio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio,

    我们是否可以从以下详细信息开始:

    1) CCS的具体版本是什么?运行的MacOS版本是什么?

    2)他们正在运行的演示示示例是什么(我在资源管理器中看到了几个不同的示例)?  

    3)程序运行后是否立即崩溃? 碰撞清单-来自CCS的任何错误消息或它如何进入杂草中? 他们能否捕获 并向我们发送调试服务器日志?  由于此日志可能会非常大,因此在启动调试会话后,但在触发崩溃的操作之前,请先启用它。  

    4)是否只是此特定演示/示例存在此问题? 他们能否在资源管理器中尝试其他一些演示/示例,并让我们知道他们在MacOS中是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. Mac OSX = Sierra 10.12 6 (16G29),CCS版本7.3 .0.0.0019万
    2.任何Captivate示例都失败。
    3.程序不会立即崩溃。 它编译,编程并开始调试。 我已请求客户启用调试日志记录-等待结果。
    4.与#2相同

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio Cacula 说:
    程序不会立即崩溃。 它编译,编程并开始调试。 我已请求客户启用调试日志记录-等待结果。[/QUOT]

    澄清一下,是程序不能按预期工作,还是CCS以某种方式挂起/崩溃? 例如,调试服务器日志只有在CCS挂起或锁定时才有用,因此,与工作环境相比,准确了解调试问题的表现方式非常重要。 有关这方面的一些详细信息将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS在设备运行调试模式后崩溃。 我认为日志应该对我们有帮助-我会发现。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenio,

    由于我没有收到您的回复,我假设客户能够解决此问题,并将关闭此线程。 如果问题未解决,只需在下面发布包含所需详细信息的回复。 谢谢!