This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:检查更新失败

Guru**** 2955970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629403/ccs-f28m35h52c-check-for-updates-fails

部件号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

我正在运行CCS版本6.1 .3.0.0034万。  当我单击"帮助|检查更新"时,CCS似乎"正在检查各种站点"时会有一些延迟。  它最终会在打开2个对话框时停止。  我已将它们粘贴为PDF格式。

单击Searching alternate solutions...(搜索替代解决方案...)"报告"No remedy found (未找到补救措施)"

有什么想法?

谢谢,此致,

Steve Ciricillo

e2e.ti.com/.../TI_5F00_CCS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stephen:
    对服务器上不存在路径的软件包有一定的依赖性。 我们正在进行调查,并将在我们获得更多详细信息时及时通知您

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我很耐心地站在那里。
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    “TI C2000器件支持”版本CCSv6的4.2 .2.0 发布错误;现在已删除此版本,可用的最新版本应为4.2 .1.0。 希望这至少可以修复您看到的一个对话框。

    请告诉我。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6763.TI_5F00_CCS.pdfThanksRicky,

    行为不同,但仍有错误。  请参阅随附的。

    此致,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    在CCS中,是否可以转至'Window -> Preferences'(窗口->首选项),然后转至'Install/Update -> Available Software Sites'(安装/更新->可用软件站点)?

    在显示的列表中,查找'update_dsflash',如果找到一个条目,则取消选中它。 该更新站点不是CCS安装中的默认站点之一,因此您可能将其添加为某个记录的修复程序的一部分。 但是,该更新网站似乎不再可用,因此您可以从列表中删除它。

    谢谢!
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,就是这样!