This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:已报告了ULLP建议(ULWFP 1.1 4.1 和ULWFP 4.1),即使我的代码已经使用LMP0模式(ULWFP 1.1)并初始化了所有未使用的PIN (ULWFP PIN)

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629141/ccs-msp-exp432p401r-ulp-advices-ulp1-1-and-ulp4-1-has-been-reported-even-my-code-are-already-use-lmp0-mode-ulp1-1-and-initialized-all-unused-pins-ulp4-1

部件号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用MSP-EXP432P401R启动板和最新版本的CCS (7.2 .0.0.0013万)开发应用程序。

项目完成后,中央支助委员会向我提供了一些ULWFP 1.1 和ULWFP 4.1 的建议:

ULWFP 1.1 :

强烈建议使用低功耗模式(LPM)。 在MSP430应用中实现低功耗的必要步骤之一是最大限度地减少在活动模式下花费的时间,并最大限度地延长低功耗模式下的时间。 外围设备可以配置为在不需要CPU干预的情况下运行,CPU只需唤醒即可执行关键任务并快速返回低功耗模式。 (processors.wiki.ti.com/.../1.0371万)

ULWFP 4.1 :

当未使用的端口引脚未定义或未端接时,引脚上的浮动电压或直通电流会增加整体电流消耗。 (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler/diagnostic_messages/MSP430/1.0372万)

但我已经通过实施以下代码行遵循了这些规则:

对于ULWFP 1.1 :

/*
运行主应用
程序*/
void App_Main_Run (void)
{
同时(1)
{
/*进入睡眠状态*/
MAP_PCM_GotoLPM0();
}
} 

对于ULWFP 4.1 :

/*
初始化GPIO
*/
void gPIO_Init(void)
{
MAP_GPIO设置输出引脚(GPIO_PORT_P1, PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P1,PIN_ALL16);

MAP_GPIO_setAsOutputPin (GPIO端口P2,PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P2,PIN_ALL16);

MAP_GPIO_setAsOutputPin (GPIO端口P3,PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P3,PIN_ALL16);

MAP_GPIO设置输出引脚(GPIO_PORT_P4,PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P4,PIN_ALL16);

MAP_GPIO设置输出引脚(GPIO_PORT_P5, PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P5,PIN_ALL16);

MAP_GPIO_setAsOutputPin (GPIO端口P6,PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P6,PIN_ALL16);

MAP_GPIO设置输出引脚(GPIO_PORT_P7, PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P7,PIN_ALL16);

MAP_GPIO设置输出引脚(GPIO_PORT_P8, PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P8,PIN_ALL16);

MAP_GPIO设置输出引脚(GPIO_PORT_P9, PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin (GPIO端口P9,PIN_ALL16);

MAP_GPIO设置输出引脚(GPIO_PORT_P10, PIN_ALL16);
MAP_GPIO_setOutputLowOnPin(GPIO_PORT_P10, PIN_ALL16);
} 

我调用这些函数的计划:

main.c.

/*
主功能
*/
int main (void)
{
/*停止计时器*/
MAP_WDT_A_HoldTimer();

/*禁用主中断*/
MAP_Interrupt_DisableMaster();

/*启用FPU,并启用延迟堆叠,以便在ISR中执行浮点操作*/
MAP_FPU_enableModule();
MAP_FPU_enableLazyStacking();

/*初始化系统时钟和GPIO引脚*/
Clock_Init();
GPIO初始化();

/*启用在ISR退出时休眠,并启用主中断*/
MAP_Interrupt_enableSleepOnIsrExit();
MAP_Interrupt_enableMaster();

/*运行应用程序*/
APPS_Run();

返回1;
}

applications.c.

/*
运行应用
程序*/
void Apps_Run (void)
{
/*首先运行主应用程序*/
App_Main_Init();
App_Main_Run();
} 

-在app_main.c中

/*
运行主应用
程序*/
void App_Main_Run (void)
{
同时(1)
{
/*进入睡眠状态*/
MAP_PCM_GotoLPM0();
}
} 

是否有人在这种情况下有经验? 请帮帮我。

感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我将把您的帖子移到编译器论坛。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对使用正确的driverlib调用处理ULP规则提及的情况感到满意,则可以禁用这些规则。  在CCS中,右键单击项目名称,然后选择“显示生成设置”。  下面的屏幕截图显示了ULP选项以及如何按规则关闭和打开这些选项。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。 但我想知道为什么普法顾问报告这些规则,即使我应用了这些规则。 问题是否来自ULP顾问或其他人?

    谢谢,此致,
    Hau Le。