请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:IWR1642 主题中讨论的其他部件:AWR1642,IWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
附件是一个用于IWR1642设备的projectspec文件。 projectspec文件按此方式工作,但设备标记错误。 它目前指定IWR1443。 如果将设备标记更改为IWR1642,CCS导入将失败,并显示错误消息:“ERROR: 16.9 version 'CCS.3.LTS' is not currently installed!”。 如果您将设备标记更改回IWR1443,则导入成功。 这是CCS版本7.1 ,16.9 并且安装了ARM编译器IWR1642/AWR1642,1642,IWR1642是我的系统中的有效目标设备名称。 这似乎是分析projectspec文件时出现的错误。
-Dave